This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA377-Q1:OPA377

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011425/opa377-q1-opa377

器件型号:OPA377-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA377

大家好、

因为我正在使用放大器  OPA377QDBVRQ1 、并且需要一些输入  

 在85°C、0至3.3V 条件下的输出电压 V/s 输出电流图

在数据表中、它提供-40至150摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我将获取图12并执行线性内插。 另外请记住、图12仅显示典型行为。 它不涉及晶圆到晶圆以及批次到批次的容差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    根据您的查询、我将按照 Kai 的建议进行线性插值。  

    对于3.3V、如果负载为10kΩ Ω、则根据以下数据表、在85C 时、Vout 电压摆幅将高达3.3V - 40mV = 3.26Vdc (这并非测试条件下的最坏情况)。  10kΩ 负载电流接近约10kΩ μ A、则输出电压摆幅为3.26V、温度为85C (电流:5.5V/μ s = 0.55mA)。

    从上面的图12中可以看出、如果在10mA 负载下施加2.75V 电压、则在85C 时输出摆幅高达约2.5VDC。  

    假设单电源电压为3.3VDC、则输出摆幅可能高达2.5VDC +(3.3-2.5V)=~3.3V、我将在85°C 时从上面选择3.26V。  

    Q: 输出电压 V/s 输出电流图、温度为85°C、电压为0至3.3V

    与发布的每个数据表中一样、上述估算基于推断。 对于10mA 负载、如果2.75Vdc 的电源电压轨将产生2.5V Vout 摆幅、则估计3.3VDC 将产生3V 的 Vout 摆幅。  输出电压摆幅 是在高达85C 的给定电源电压下输出负载电流的函数。  

    此外、我会在 上图中增加一些裕度(例如50-100mV 裕度)、假设在85C、10mA 时、电源轨的输出电压摆幅应约为2.90V 至3.0V。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您能像我提到的那样提供图形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    应用程序的最大值是多少 OPA377中的输出电流或负载? 请澄清。  

    我将要求验证团队获取原始数据并 提供推断、但获取数据可能需要几天的时间。   如果 原始数据可用、我将发布结果。

    如果 OPA377应用以大约10kΩ μ A 的电流驱动负载、您询问的答案如下所示->输出电压与输出电流之间的关系 在  85°C 时为0至3.3V。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    根据应用程序、最大 输出电流范围为15mA -25mA。

    谢谢、

    Gaurav ingle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    根据 OPA377图、我无法找到原始数据、因此在85°C 时、生成的数据将被上述图中0 < Vs < 3.3VDC 的数字化外推。  

    根据应用程序、最大 输出电流范围为15mA -25mA、我看不到 OPA377在 Ta = 85C 时能够支持25mA 的拉电流。

    下面是我如何进行数据推断的方法:

    1.使用 WebPlotDigitizer 工具数字化图12。

    2.在-40C、+25C 和+125C 下从获得的数字化点执行曲线拟合。

    3.获得曲线拟合方程 y (x) =(A+CX)/(1 + BX +DX^2)或多项式方程后、复制图12。  

    4.使用上面找到的类似曲线方程、估算/计算85C 时的数据点(电压与电流间的关系)以及曲线拟合。

    5. Vs=3.3VDC 时将所有曲线向上移动(Vs=+/- 2.75Vdc 时显示图12)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond