主题中讨论的其他器件: ADS8900B、 THS4561
大家好、
我在 电路中使用 THS4551将单端信号转换为差分信号、以便能够向 ADC 提供信号。
我的输入信号是250kHz、0-5V 正弦信号。
下面的图111用于频率为2KHz 的信号 (来自 ADS8900B 的数据表)。
我的250kHz 信号需要进行哪些修改 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shibin、您好!
我在下面附加了瞬态/AC/Stability simms。 它具有稳定性文件中显示的大约56度的相位裕度、交流响应将传递您的输入信号250kHz。
e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_Shibin.TSC
e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_Stability.TSC
谢谢、
Sima
您好、Sima、
我得到以下结果:




我不太清楚如何仿真 THS4551内部0.6pF 反馈电容器。 也许 Michael 可以对此有所了解
e2e.ti.com/.../shibin_5F00_ths4551.TSC
Kai
在 Sima 的 LG 仿真文件中、有几个工作条件、
1.我认为您不需要 VCM 进入另一个信号侧 Kai、只需将该侧接地
我过去做的是使用外部-0.6pF 元素取出内部0.6pF、然后将 0.6pF 添加到反馈电容器中
输入端的独立1.2pF 不正确、只需在求和结上使用差分输入 Z 即可
4.我将 LC 向上缩放、在反馈中移动了 L、Simi 所做的也将起作用、这看起来更干净
我更改了感应极性以直接报告相位裕度-同样大约为55度、因此看起来很好、这些变化只是略微改变了一点、不是太大、

和这个修改后的 LG 文件
海凯
这是我的仿真结果。
希望这可以。 
e2e.ti.com/.../2656.THS4551.TSC
顺便提一下、如果您在输出端对环路内的这两个10欧姆电阻进行零运算、会发生这种情况。 相补角<20度、随着时间的推移、 似乎越来越像部件内部应该有的样子-这是与反馈 C 交互的高谐振开环 Zout -小系列 R 帮助很大、我们将它们放置在 THS4561输出线路中的代价是 负载下的小输出摆幅。

我看到 Sima 使用的是原始模型、它具有更强的无功 Zout
我认为较新的模型也没有显示这一点、也就是说、是的、向上移动到仿真的24度相位裕度、较旧的模型在这个要求中更加准确。

这个更新后的文件使用了2020模型、我现在在 Web 文件夹中找不到这个模型、但我在几个月前就将其提取测试了。
哦、还有另一个注意事项、我认为我是指您使用另一个线程、THS4551显然存在一些电源问题、这里是该线程-它可能会在您需要部件时得到解决、 但不应等待太长的时间来询问(THS4561可能也足以满足此应用的要求)
谢谢您的澄清、Michael
我刚才注意到我犯了一个错误。 R1=0而不是 R1=10。 通过此校正、我得到以下结果:

通过您校正600fF 电容的方法、我得到以下曲线:

e2e.ti.com/.../shibin_5F00_ths4551_5F00_1.TSC
通过比较600fF 和不校正600fF、可以得出:

Kai