This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:适用于 ADC 的 FDA 输入驱动器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012805/ths4551-fda-input-driver-for-adc

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS8900BTHS4561

大家好、
我在 电路中使用 THS4551将单端信号转换为差分信号、以便能够向 ADC 提供信号。
我的输入信号是250kHz、0-5V 正弦信号。

下面的图111用于频率为2KHz 的信号 (来自 ADS8900B 的数据表)。
我的250kHz 信号需要进行哪些修改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将反馈电容器更改为80pF 以设置2MHz 极点、然后检查相位裕度、最初保持输出 RC 不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael / Kai:
    我的输入信号是250kHz、0-4.5V 正弦信号。
    我谨随函附上我的电路。 如果有任何更正、请检查并更新我。
    My Vocm 设置为2.25V

    我的 ADC 是 ADS8900B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

     我在下面附加了瞬态/AC/Stability simms。 它具有稳定性文件中显示的大约56度的相位裕度、交流响应将传递您的输入信号250kHz。

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_Shibin.TSC

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_Stability.TSC

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、
    我的信号是介于0-4.5V、250kHz 之间的单极信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我得到以下结果:

    我不太清楚如何仿真 THS4551内部0.6pF 反馈电容器。 也许 Michael 可以对此有所了解  

    e2e.ti.com/.../shibin_5F00_ths4551.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Sima 的 LG 仿真文件中、有几个工作条件、  

    1.我认为您不需要 VCM 进入另一个信号侧 Kai、只需将该侧接地

    我过去做的是使用外部-0.6pF 元素取出内部0.6pF、然后将 0.6pF 添加到反馈电容器中

    输入端的独立1.2pF 不正确、只需在求和结上使用差分输入 Z 即可

    4.我将 LC 向上缩放、在反馈中移动了 L、Simi 所做的也将起作用、这看起来更干净

    我更改了感应极性以直接报告相位裕度-同样大约为55度、因此看起来很好、这些变化只是略微改变了一点、不是太大、  

    和这个修改后的 LG 文件  

    e2e.ti.com/.../2605.THS4551_5F00_Stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯
    这是我的仿真结果。
    希望这可以。

    e2e.ti.com/.../2656.THS4551.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、如果您在输出端对环路内的这两个10欧姆电阻进行零运算、会发生这种情况。 相补角<20度、随着时间的推移、 似乎越来越像部件内部应该有的样子-这是与反馈 C 交互的高谐振开环 Zout -小系列 R 帮助很大、我们将它们放置在 THS4561输出线路中的代价是 负载下的小输出摆幅。  

    我看到 Sima 使用的是原始模型、它具有更强的无功 Zout

    我认为较新的模型也没有显示这一点、也就是说、是的、向上移动到仿真的24度相位裕度、较旧的模型在这个要求中更加准确。  

    这个更新后的文件使用了2020模型、我现在在 Web 文件夹中找不到这个模型、但我在几个月前就将其提取测试了。  

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_Stability-2020-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、还有另一个注意事项、我认为我是指您使用另一个线程、THS4551显然存在一些电源问题、这里是该线程-它可能会在您需要部件时得到解决、 但不应等待太长的时间来询问(THS4561可能也足以满足此应用的要求)

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011426/ths4551-ths4551idgkt---looking-for-alternate?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ths4551#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清、Michael

    我刚才注意到我犯了一个错误。 R1=0而不是 R1=10。 通过此校正、我得到以下结果:

    通过您校正600fF 电容的方法、我得到以下曲线:

    e2e.ti.com/.../shibin_5F00_ths4551_5F00_1.TSC

    通过比较600fF 和不校正600fF、可以得出:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上没有共模输入电容、Michael?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于正确的差分输入引脚、有一次我花了几天时间尝试找到一个应用程序、如果我没有在 FDA 上放置一些输入 CCM、该应用程序将会失败-找不到一个、因此差分输入 Z 足够大。 您可能希望在输入 Vocm 控制引脚上有一个电容、具体取决于电容来自何处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    任何更新??????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么意思? 您没有看到上述材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的意思是、需要任何电路更改、看起来就像稳定性一样、还有其他需要考虑的因素、例如 ADC 采样的性能、这些 SAR 人员可能会在这方面提供帮助

    如果您对可用性很重要、则会出现一个可用性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    在任何情况下、避免 THS4551输入端的杂散电容是一个好主意:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有高速器件而言、这是一个好主意