This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:IC 输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012954/ths7530-output-of-ic

器件型号:THS7530
主题中讨论的其他器件: THS4521

可能涉及的人员、

我们计划在 THS4521之前的预 ADC 放大器级使用该产品。 THS7530的输出端有一个高通滤波器。 我找不到有关使用此筛选器的目的的描述性信息。 绝对推荐使用此滤波器吗? 我之所以提出这一要求、是因为截止该滤波器与我的频带重合、介于150kHz 和2MHz 之间。 我能否更改这些组件的值以改变截止频率?  

感谢您的关注和投入的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

    原理图会有所帮助

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

    根据应用的不同、该器件可与下一级进行交流耦合或直流耦合。 当您在输出端看到高通滤波器(串联电容器)时、这只是交流耦合配置。 如果您想在电路中保留这些电容器、但担心截止频率低、则可以增大电容值。

    最棒的

    Sam