Other Parts Discussed in Thread: THS7530, THS4521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7530 主题中讨论的其他器件: THS4521
可能涉及的人员、
我们计划在 THS4521之前的预 ADC 放大器级使用该产品。 THS7530的输出端有一个高通滤波器。 我找不到有关使用此筛选器的目的的描述性信息。 绝对推荐使用此滤波器吗? 我之所以提出这一要求、是因为截止该滤波器与我的频带重合、介于150kHz 和2MHz 之间。 我能否更改这些组件的值以改变截止频率?
感谢您的关注和投入的时间。