Other Parts Discussed in Thread: XTR111
您好!
我们有一个设计使用两个 XTR111、当 Vin=0V 时、其中一个的 EF 引脚为高电平、另一个的 EF 引脚为低电平、并且这两个引脚的输出为开路。
对于 EF 引脚、具有0V 输入是否会将 XTR111置于无 MAN LAND 状态?
这里是我在不同引脚上读取的电压。
U15:
VIN=0V
ERR (EF)=.1V
Iout (IS)= 23.0V
VG = 5.8V
U17:
VIN=0V
ERR (EF)= 3.3V
Iout (IS)= 21.7V
VG = 20.9V
下面是供参考的原理图: