This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:输入为0V 的 EF 引脚

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012388/xtr111-ef-pin-with-0v-input

器件型号:XTR111

您好!

我们有一个设计使用两个 XTR111、当 Vin=0V 时、其中一个的 EF 引脚为高电平、另一个的 EF 引脚为低电平、并且这两个引脚的输出为开路。

对于 EF 引脚、具有0V 输入是否会将 XTR111置于无 MAN LAND 状态?

这里是我在不同引脚上读取的电压。

U15:

VIN=0V

ERR (EF)=.1V

Iout (IS)= 23.0V

VG = 5.8V

U17:

VIN=0V

ERR (EF)= 3.3V

Iout (IS)= 21.7V

VG = 20.9V

下面是供参考的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的提问。 我正在研究这个问题。 如果输出是开路的、例如在断线的情况下、 当电流镜耗尽余量时、EF 应变为低电平、我认为这应包括输入为0V 的情况。 但是、U17似乎没有发生这种情况。

    您能否共享有关 AOUT0-1和 AOUT0-2连接的一些信息? 这些引脚是否完全浮动? 还是通过其他方式"开路"?

    您是在多个不同的装置上还是在单个装置上遇到这种情况? 您是在室温(~25C)还是更高温度下进行测试?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    感谢您的回复... 我们在多个器件上遇到此问题、是的、我们在室温下进行测试。 AOUT0-1和 AOUT0-2真正开路。 它们连接到终端块、而不连接任何设备。

    我通过一个50欧姆电阻器将 OUT0-1和 OUT0-2分别连接到接地端、同时0V 输入电压和 U17电压保持不变、但 U15的电压更改为以下值

    U15:(从 AOUT0-2到 GND 具有50 Ω 电阻)

    VIN=0V

    ERR (EF)= 3.3V

    Iout (IS)= 23.0V

    VG = 20.5V

    这似乎是正确的、因为它们不再是开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我已经在我们的实验室中执行了一些基准测试、并观察到与您所描述的类似行为。 当 Vin 为 GND 时、错误标志确实会显示为不会反映断线。 这是合理的-故障检测基于以下理念:如果发生断线、电流将无法流动、从而导致电流镜出现余量问题、然后可以检测到。 如果没有输出电流流动、则不会出现上述情况、因此我们无法检测到故障。

    错误标志确实反映故障的实际阈值似乎取决于器件。 我测试的单元看到、当 Vin 超过大约2mV 时、错误标志变为低电平、但是当 Vin <~2mV 时、在输出开路条件下、错误标志将为高电平。 这非常接近 XTR111器件的预期偏移(并且肯定是内部比较器或类似电路的合理偏移值)。 还应考虑、器件实际上并未指定在低至0mA 的电流下线性运行、而是指定低至0.1mA 的电流下运行、在您的配置中、Vin 大约为10mV。 组件偏移的固有随机性质将说明您为何在一个设备上看到行为、而不在另一个设备上看到行为。

    您是否可以在应用中加入一个故意的偏移、以便例如您的有效信号范围为4mA-24mA 或4mA-20mA、而不是0-20mA? 这种配置很常见、因为它不仅允许其他电路以4mA 的失调电压供电、而且在输入电压为0V 的情况下、您仍然能够检测断线情况。 您所需要的只是足够的偏移电流、使误差标志始终可靠、而不管输入电压是多少、因此即使是1mA 左右的偏移也可能起作用。 您可以使用上拉至 VREG (正如 XTR111 EVM 所做的那样)来实现此偏移、从而使 Vin 仍降至0V。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    有道理。 感谢您为我查看此问题!

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    没问题、如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    谢谢、

    Jon