请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ACF2101 由于我不熟悉此开关电容器器件、我在 应用公告 SBOA034 ( Bonnie Baker 的 FET 跨阻放大器/开关积分器的噪声性能比较)上有疑问。
对于第7页和表 II 上的带宽优化配置、C2设置为1、5pF。 ACF2101内部电容器已为 CINT=100pF。 在这种情况下、是否不使用内部电容器并且 OUTx 和 INx 之间仅连接了一个1、5pF 外部电容器?
我在某种程度上希望外部电容器用于更大的电容、而不是更小的电容。
此外、第6页还指出" ACF2101的最快可行采样频率为42.55kHz。 这假设使用了内部电容器(100pF)。" 我认为100pF 应用于最快的采样频率(因此、我认为具有最佳的带宽性能)