This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:高速子结构运算放大器后跟400mV 的比较器

Guru**** 2820855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV861, OPA858, THS3217, THS3215, OPA356, LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011225/opa858-high-speed-substructing-op-amp-followed-with-comparator-to-400mv

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:LMV861THS3217THS3215OPA356LMV7219

您好!
我正在尝试找到合适的减法运算放大器、它允许我减去代表 PA 输出功率的两个直流信号、这些信号是 Vdet 和 Vref (来自 PA 二极管)
我想在它们之间进行结构化、并通过比较器将其与值400mV 进行比较
需要注意的是、PA 在脉冲中工作、因此我希望子结构时间为20nSec、而脉冲大约小于100nSec
尽管我需要寻找高压摆率和较短的设置时间、但情况对我来说是不可行的。 我在这里添加一些仿真图片

我使用 LMV861进行了仿真、结果还行、但时间太长。

输入为0.8V 作为 Vdet 至 V+ 0.4V 至 V-作为 Vref

下面是  

下面是 OPA858、它足够快、但减量结果并不真正等同于 Vdet-Vref、因此我需要这个50欧姆来稳定

输入为600mV 至 V+至 V-其400mV

OPA858 not works well

如果您能推荐我为这个"简单"问题选择合适的器件、我会很高兴、我们将每年制造1000个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上阿尔耶  

    这里有几个问题-

    1、OPA858的单位增益不稳定、因此您的100欧姆输入可满足这一要求

    绝对最大总电源电压为5.5V、因此+/-3.3V 电压过大

    输出不是 RR、因此您需要为电源留出一定的余量才能正确运行、  

    这是一个起点、现在只是反相侧、这些电容器是影响噪声增益以实现稳定运行的另一种方法-这看起来很好、 但同相路径可能看起来不是很好、我将射频调节到了200欧姆、因为您的100欧姆电阻对输出具有重负载。 同相侧获得反相侧电容器提供的噪声增益峰值、以实现稳定性。 非反相侧的总 R 同样为200欧姆、其中15pF 电容器会均衡该侧的峰值、  

    在任何情况下、同相侧确实具有电容引起的噪声增益峰值-在该侧使用了2 100欧姆电阻、然后我添加了一个15pF 接地端来均衡该峰值、看起来效果非常好-这是同相侧的一个步骤、 V+引脚上的滚降信号通过补偿锐化。  

    另一种选择可能是仅使用 THS3215或 THS3217的 D2S 部分来禁用输出级功率放大器。 这就是它们在高输入阻抗下的作用-是从彼此之间减去两个信号。 用于 DAC 输出接口以使信号端接、可能对您的工作很有用-当然需要更多的功率和分离电源。 这是一个 V9文件、希望您可以在上面的同相设置中将其打开、  

    e2e.ti.com/.../OPA858-gain-of-1-subtractor-non_2D00_inverting-side.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的输入、我发现 Yestarday 还有一些可能足够合适的运算放大器、您在我的仿真中的光电是什么?e2e.ti.com/.../5224.Pwr_5F00_det_5F00_n_5F00_Comparator_5F00_Ok_5F00_model_5F00_OPA355_5F00_V20.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    Michael 在这里提供了一些非常有价值的反馈和一些非常巧妙的解决方案。 我们似乎在带宽上跳跃、可能会对最终负载造成一些困惑。 我还看到您正在查看具有关断/使能功能的器件。 您是否也需要该功能? 由于某种原因、比较器 A 必须具有吗? ( 已在双封装中提供、未使用等) 这里有很多选项、因此如果您有更多有关该应用的详细信息、请告知我们。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我还仿真了 OPA356、不需要使能。

    也许我不理解 Michael 的解决方案?

    我正在寻找最微型(XY)解决方案、该解决方案可以向我指示 PA 在脉冲期间传输高功率。

    对于该 I、我要减去两个直流电压:Vdetector - Vreference (来自 PA 内部二极管的电压、脉冲非常快)

    当脉冲关闭: (无转换模式)时、直流电压为:vdetector = 400mV、Vreference = 400mV

    Vdetector - Vreference = 0V < 400mV、因此比较器提供"0"输出  

    当脉冲打开:(感应模式)时、电压为:Vdetector = 900mV、Vreference = 400mV

    Vdetector - Vreference = 500mV > 400mV、因此比较器提供"1"输出

    谢谢、

    阿耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对您的问题产生误解、我深表歉意。

    检测器基准电压是否固定?  

    如果是、您所描述的内容似乎只能通过比较器来实现。 当您设置 比较器基准阈值时、您可以跳过一个步长来计算检测器基准电压。  

    在这里、我使用了斜坡输入来演示400mV 时的阈值触发和恢复滞后。

    选择合适的比较器将进入占空比(下一个脉冲到达的速度)、从而使器件恢复。 高速比较器不是我的专业领域、但如果您愿意、我可以提出这个问题。

    我是否更好地理解了您的应用? 这是否有帮助?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您的解决方案似乎是一个很好的方向、它可能会以某种方式简化为仅使用比较器、但有一点是两者之间的减法  

    Vdeter-Vreference 为温度变化\offsets 提供了一种解决 方案、根据一些最坏的情况、ITTS 良好的方向、我需要检查、仅使用我们需要的比较器来定义恒定 Vref。 在这种情况下、我需要找到可以跟随持续时间小于50 ns 的输入信号的微型可能比较器。  

    很高兴找到比 LMV7219更小的器件

    谢谢、很抱歉提供的问题不够清楚(也是针对 Michael)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayre:

    您说的让我感到困惑:

    [引用 userid="410438" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011225/opa858-high-speed-substructing-op-amp-followed-with-comparator-to-400mv/3739046 #3739046"]为此,我要减去两个直流电压:Vdetector - Vreference (来自 PA 内部二极管的电压,脉冲非常快)[/quot]

    您没有直流电压、而是快速脉冲、对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA 输出功率是脉冲的、因此 Vdet 和 Vref 2 pA 直流输出电压会因 PA 输出功率脉冲而变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔耶,我本来希望你把刺激源放在我所连接的电路前面。 您能否为您展示的第一个电路发布一个 TINA 文件、以便我可以将这些源拉至我所做的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经附加了第一个仿真文件、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到图片、但没有 TINA 文件、请使用"插入"文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做到了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了它、把它们放在我停止的位置前面就会显示这一点。 是的、您在这里有一些相当快的边沿-不确定您需要的是与 OPA858一样快的器件、但我怀疑您确实需要一些速度。 该电路的两侧独立看起来相当平坦、但大过冲可能来自相位不匹配-消除这种情况的最简单方法是添加后置滤波器

    是的、这里是一个80MHz RLC 贝塞尔滤波器-我认为看起来非常好-这里的插入损耗很小、但可以在差分级中恢复。  

    最后一个文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA858-gain-of-1-subtractor-with-postfilter.TSC