Other Parts Discussed in Thread: LMV861, OPA858, THS3217, THS3215, OPA356, LMV7219
主题中讨论的其他器件:LMV861、 THS3217、 THS3215、 OPA356、 LMV7219
您好!
我正在尝试找到合适的减法运算放大器、它允许我减去代表 PA 输出功率的两个直流信号、这些信号是 Vdet 和 Vref (来自 PA 二极管)
我想在它们之间进行结构化、并通过比较器将其与值400mV 进行比较
需要注意的是、PA 在脉冲中工作、因此我希望子结构时间为20nSec、而脉冲大约小于100nSec
尽管我需要寻找高压摆率和较短的设置时间、但情况对我来说是不可行的。 我在这里添加一些仿真图片
我使用 LMV861进行了仿真、结果还行、但时间太长。
输入为0.8V 作为 Vdet 至 V+ 0.4V 至 V-作为 Vref
下面是
下面是 OPA858、它足够快、但减量结果并不真正等同于 Vdet-Vref、因此我需要这个50欧姆来稳定
输入为600mV 至 V+至 V-其400mV
如果您能推荐我为这个"简单"问题选择合适的器件、我会很高兴、我们将每年制造1000个器件。