Other Parts Discussed in Thread: THS4521-HT, THS4541, THS4521, THS4551, THS4561
主题中讨论的其他器件: THS4541、 THS4521、 THS4551、 THS4561
你(们)好
我使用的是由单极0-3.3V 电源轨供电的 THS4521-HT
在用户案例 中、THS4521-HT 在其输入之一上偶尔会看到+/-12V 信号。 我在+/-12v 信号之间有电阻器(每个突出显示的器件为10k)、并且假设该器件不会损坏、因为12/20k = 600uA 的输入电流小于数据表中的最大10mA、那么运算放大器输入是否正确? (在这种情况下、我不需要将信号红色、这是一种故障情况)
在 THS4521-HT 未通电且存在1/-12v 信号的场景中、也有同样的问题。
此致
Martin