This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521-HT:输入过压保护

Guru**** 2748845 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521-HT, THS4541, THS4521, THS4551, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008721/ths4521-ht-input-overvoltage-protection

器件型号:THS4521-HT
主题中讨论的其他器件: THS4541THS4521THS4551THS4561

你(们)好

我使用的是由单极0-3.3V 电源轨供电的 THS4521-HT

在用户案例 中、THS4521-HT 在其输入之一上偶尔会看到+/-12V 信号。 我在+/-12v 信号之间有电阻器(每个突出显示的器件为10k)、并且假设该器件不会损坏、因为12/20k = 600uA 的输入电流小于数据表中的最大10mA、那么运算放大器输入是否正确? (在这种情况下、我不需要将信号红色、这是一种故障情况)

在 THS4521-HT 未通电且存在1/-12v 信号的场景中、也有同样的问题。

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有时会添加保护二极管、以确保根据我在 THS4541数据表中输入的示例、需要将其电容添加到验证侧。 该特定电路是与达拉斯逻辑部门合作开发的、并作为销售电路板实施。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我们在过去讲过这些东西、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793052/tina-spice-ths4521-ht-input-common-mode-problem-or-tina-spice-model-error

    其中有很多、几个月后我真的记不清了、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    是的、您在过去帮助我解决了伺服问题、项目与您发布的链接相同-由于生动、所有内容都已暂停、现在重新启动。

    我想避免使用二极管、因为我的 PCB 空间非常小-我的默认设置是不添加钳位、因为只要电流受到限制、我很确定过压条件就可以了。 如果有人说我不能这样做、我只想发布这个问题。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Martin 虽然在您的应用中可能无关紧要、但请注意 THS4521中会出现此现象-我怀疑您的应用程序容量相对较低、如果此类问题很关键、预创建可能是谨慎的-此主题中包含更新的测试前置放大器、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963447/ths4551-flicker-noise/3559868?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ths4521%252525252520popcorn%252525252520noise#3559868

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

      输入电流不应该是这里的问题、因为您已经计算出的输入电阻器大约为600uA。  此 E2E 博文(链接)总结了违反差分输入电压最大额定值的第二种情况、尤其是在放大器未通电时。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    防止损坏只是硬币的一面。 另一个问题是:电路在正常运行期间过驱输入时会做什么。 它是否来自过驱并继续正常工作? 或者它是否显示了某种闩锁? 可能不是室温、而是在高温下? 不要误解我、我不是说会发生闩锁。 但在专业应用中、我会从一开始就避免这种无法预测的情况。 如果输入信号来自外部世界、我会在任何情况下添加钳位二极管

    限流电阻器在这里似乎足够了。 但请记住、如果只有限流电阻器、在输入过驱情况下、只要输入过压超过0.7V (请参阅数据表的绝对最大额定值)、就不可避免地会对 THS4521的内部电路进行偏置。 另一方面、使用额外的二极管钳位、您可以将过驱限制在如此低的水平、以至于没有或没有相关电流将流入 THS4521、并且内部电路没有或没有相关的偏置。 这是一个巨大的差异。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai / Sima

    感谢您的消息、  

    1)在两种情况下可能会发生过压情况;1)仪表放大器驱动由+/- 12V 电源轨供电的 THS4521输入之一、该电源轨将在 THS4521电源出现之前打开-我不会期望12V 信号、但您永远不知道。 2) 2)+/-12mA 信号驱动仪表放大器、 所需的信号为+/-4mA、仪表放大器增益已设置为使 THS4521达到满量程-可能会出现短暂突发(10-100mS)情况、在这种情况下、短持续时间内的总输入介于4mA 和12mA 之间。

    阅读以下链接中的文章添加钳位二极管是最好的、但如果不关注 PCB 布局和跟踪返工、我就无法将其安装在设计中、我处于原型阶段、因此如果有问题、希望我能抓住它。 但我认为各种博文得出的结论是、将电流保持在10mA 以下应该是可以的、ESD 二极管钳制差分输入以保持 VID。 此处是指向类似帖子的链接、供参考。

    e2e.ti.com/.../143225.aspx

    你(们)好,Michael

    感谢您对闪烁噪声的评论、在进行原型设计时、我会注意这一点。 我每块板有8个放大器、并且将制作多个原型、因此希望我有足够的样本来查看它的成熟程度

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Martin -从更广泛的角度来看、从事此 HT 版本的高可靠性产品组应该考虑在这些选项中添加较新的 FDA -可能是 THS4551和/或 THS4561。 它们确实采用非常小的10引脚 QFN "运行"封装、但不确定是否可以处理超线程(HT)范围。