This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:修复 IRET 时出现问题

Guru**** 2582665 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011602/xtr105-problem-in-fixing-the-iret

器件型号:XTR105
主题中讨论的其他器件: XTR111

早上好、

我开发了用于氯测量的传感器(3个电极) 4-20mA。

与外部仪表的接口委托给 XTR105。 我正在使用 IRET、例如我的电路电位器的"接地"。  我 通过运算放大器设置计数器电极和基准电极之间的工作电压。 在图中显示了原理图。

如果我在水中发现连续电流、IRET 会移动、这会导致传感器发生故障。
我在 IRET 和 GND 之间测量了一个等于大约108mV (正常情况下)的 DDP、如果存在这些电流(具体取决于传感器的交叉方向)、DDP 会降至56mV 或上升至大约400mV。
即使  存在这些电流、我也如何阻止 IRET?

提前感谢 您的回复!!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不查看您的整个原理图,我就不能确定我只了解此电路的工作原理,但我认为在 XTR105的 IRET 和 IO 引脚的实现方面存在一些问题。 XTR105是一款两线制变送器,因此了解“接地”的工作原理非常重要。

    IRET 引脚是从 VREG 引脚或其他电流源获得的任何电流的“接地”返回引脚。 它充当 IR1、IR2、VREG 等电源的任何设备的“接地” IRET 不是固定电压、而是必须随回路电源浮动、正如 IO 引脚根据消耗的电流浮动和变化一样。 IRET 正在移动当您的当前更改不是错误时,这就是部件的工作方式。

    此外、您无法将 IO 连接到 GND。 这是 XTR 的输出、相对于 GND 不是固定的、而是根据要输出的电流信号移动。 正确的路径是从 IO 经由一个负载电阻返回到与 XTR V+电源相关的 GND。 负载电阻器两端的电流是4-20mA 信号、您可以使用差分放大器或 INA 跨电阻器进行测量、并获得可在电路其余部分使用的电压(或仅测量相对于该 GND 的单端电压)。

    当您使用 IRET 作为 TC913BC 放大器的 VEE 电源时,VRG 和 IRET 之间有一条有效的电流路径,因此它本身就可以正常工作。 但是、由于 IRET 会移动(相对于主电路 GND)、这意味着放大器的输出也会相对于接地移动。 如果“AE”网络下游的电路没有使用相同的 VRG 电源供电,那么您将会遇到问题,因为 AE 网络将相对于接地移动,但没有其他问题。 您需要在此处实施某种隔离方案。 您可能需要考虑改用 XTR111等三线发送器、这种方法可以极大地简化接地并消除隔离需求。

    您尝试使用 U1B 放大器测量 R7两端的电压、但我不太理解您的电路原理。 通常,设计过程与我上面提到的相同,您将 使用 一个放大器测量4-20mA 负载电阻器上的电压,然后这将是您的“AE”信号。 您能否共享更大的原理图并逐步了解您要做的事情?

    此外,我建议您查看我们有关 XTR 的 TI 高精度实验室系列(https://training.ti.com/ti-precision-labs-amplifiers-introduction-4-20ma-current-loop-transmitters?context=1139747-1139745-1147985-1147753 )。 我还推荐此博客系列(https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues ),特别是讨论循环返回的第2和第3部分。 第4部分讨论了可能需要在 U1B 放大器的输出端实现的隔离。 我们的常见问题解答也对您有所帮助(https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links )。

    谢谢、

    Jon

    编辑:更正了有关 IO 连接的拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    感谢您的快速反馈!

    我更愿意将完整原理图和更详细的私人描述发送给您! 我可以给您发一封私人邮件吗?  

    非常感谢

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Davide、

    它非常简单:每个通过引脚1、11、12、14流出 XTR105的电流必须通过 IRET 引脚(引脚6)流回 XTR105。

    另请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770353/xtr116-incorrect-reference-voltage-and-malfunctioning-4-20ma-output-driver

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回答、但如果您查看原理图、 您所讨论的电流是我的分压器的电流(由 R4和 R7组成)和 OPAMP 电源的电流

    在我的测量过程中、我的4-20 mA 测量 IIS 连接到引脚13 (V+)和引脚2 (V-)之间的电势差。

    当我将此电流置于水中时、此电势差 不会改变...但 我的晶体管基极处的电流会增加、并且4-20mA 信号也会增加。

     我的感觉是、TC913BC 可以跟随信号并且不受该电流的影响、而是干扰 XTR105UA。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    Kai 没错。 如前所述、IRET 引脚是 IR1、IR2、VREG 等电流源的指定返回引脚  

    将从 IR1中分离0.8mA、其中一些电流会经过分页电路、其余电流则通过 R4和 R7的串联组合。 0.8mA 至3.8k 欧姆总共为3.04V、或 R7上为2.64V。 我只能假设您的电路的想法是在 Vin+和 Vin-之间的任何负载范围内重定向该0.8mA 中的某些电流、否则"Ae"始终具有相同的值。  

    但是、这也是该部件的误用。 目的是根据 IO=4mA + VIN *(40/Rg)的关系放大 Vin+和 Vin-之间的差异、 假设 R5电位计设置为1k、则意味着 IO = 4mA + VIN *(40/500)、因此 IO = 4mA + 80mA/V * VIN。 如果 VIN 为200mV、则会产生20mA 输出、如果 VIN 为0mV、则会产生4mA 输出。 此4-20mA 电流(您的输出)流经 IO 引脚、然后它应通过环路负载、然后再完成通过环路接地和环路电源的路径。 您的 U1B 放大器应该做的是测量环路负载上的电压、而不是尝试测量 XTR 电路内的电流分布。 如下所示。

    我强烈建议您观看此视频、了解2线制变送器中的电流如何工作、然后再继续- https://training.ti.com/ti-precision-labs-amplifiers-current-loop-transmitters-basic-design-considerations?context=1139747-1139745-14685-1147755-1147876 

    我正在通过论坛向您发送"朋友请求"。 接受后、您应该能够通过直接消息与我沟通。 您可以在此处共享原理图、也可以通过电子邮件进行交易并继续这样的讨论。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    请记住、Vreg 只能提供高达1mA 的电流。 在 U1B 输出端负载过高的情况下、U1B 可能会消耗过高的电源电流。 这会使 XTR105失控。

    Kai