主题中讨论的其他器件: XTR111
早上好、
我开发了用于氯测量的传感器(3个电极) 4-20mA。
与外部仪表的接口委托给 XTR105。 我正在使用 IRET、例如我的电路电位器的"接地"。 我 通过运算放大器设置计数器电极和基准电极之间的工作电压。 在图中显示了原理图。
如果我在水中发现连续电流、IRET 会移动、这会导致传感器发生故障。
我在 IRET 和 GND 之间测量了一个等于大约108mV (正常情况下)的 DDP、如果存在这些电流(具体取决于传感器的交叉方向)、DDP 会降至56mV 或上升至大约400mV。
即使 存在这些电流、我也如何阻止 IRET?
提前感谢 您的回复!!
此致