This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:器件能否测量其自身 Vs 提供的总电流?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009722/ina280-can-part-measure-the-total-current-supplied-by-its-own-vs

器件型号:INA280

大家好、

INA280能否在为其供电的同一电压源(3.3V)上测量总负载电流? 这实际上意味着 Vs=V+=3.3V、并且 V-在稳定状态下比 Vs 和 V+低50mV (例如2.8V 最小值、3A 到5mil)。  在开启时不寻求"极端"精度或测量值;在稳态时仅为+/-10%左右(3.3V 负载将相当稳定、在放大器范围内)。

非常感谢您的任何帮助-谢谢!  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    应该起作用:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    我同意启安的说法,这不是问题。

    此致、

    Javier