This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:使用二极管进行温度感应。

Guru**** 2383570 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, LM2775
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009043/opa2333-temperature-sensing-using-diode

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件: LM2775

大家好、
我将使用二极管和运算放大器 OPA2333设计温度传感器。
使用的二极管可以是 1N6642/1N4148
下面是我的电路。

设计是否存在任何问题。 如果我错了、请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    我将交换二极管和1k 电阻器

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    我的差。 这正是我的意思。  
    是否需要进行任何其他更正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    应该起作用。

    您的电路的预期增益是多少? 您希望将什么连接到 OPA2333的输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    输出将连接到3.3V 逻辑控制器。
    此外、我将在电路中使用与夏季配置相同的运算放大器。


    5V 来自升压转换器(LM2775)。
    分压器 的电压设置为大约1.5V。
    我的输入信号是振幅为+/-5V 的正弦波、频率为10kHz。 另一个分压器用于使输入电压达到大约+/-1.5V 的电平。 该分压器以接地为基准。 因此、我的信号将发生移位。
    我的疑问是、我的基准电压是来自分压器的1.5V、而整个系统由 LM2775供电、是否会出现任何问题。 此外、我认为分压器由于其输出端的正弦波而不会稳定、因此很难获得正确的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    您可以将二极管/电阻器组合直接连接到 ATMEGA 的 ADC 输入。 无需缓冲器。

    对于您的其他问题、请显示原理图

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    感谢你的答复。


    在电路中、5V 是我们的 LM2775 IC 的输出。 分压器设置为使用电阻器15K 和6.4K 获得1.5V 电压、然后使用缓冲器(运算放大器 B)生成1.5V 电压 作为运算放大器 A 处加法器电路的基准电压馈送到。我的输入信号是+/-5V 正弦信号、分压器使用电阻器 R136和 R137进行设置。 加法器是运算放大器 A
    我的怀疑是
    1)。  由于 LM2775是电荷泵、我的输入信号是否会影响我的5V 电源轨的性能? 我希望我们有一个缓冲器、这不会是一个问题。
    2)。 这是加法器电路的正确方法吗?
    3)。 我希望我的 Temp_OUT 网络信号的范围为0-3V、这是正确的设计吗?
    如果我错了、请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../shibin_5F00_opa2333.TSC

    但您的输出电压将为负

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  
    感谢你的答复。
    我更新了电路。

    我的怀疑是
    1)。  由于 LM2775是电荷泵、我的输入信号是否会影响我的5V 电源轨的性能? 我希望我们有一个缓冲器、这不会是一个问题。
    2)。 这是加法器电路的正确方法吗?
    3)。 我希望我的 Temp_OUT 网络信号的范围为0-3V、这是正确的设计吗?
    4)。 我在同一系统中有一个类似的加法器电路、我是否也可以在那里使用相同的缓冲器(运算放大器 B)? 还是会影响我的输入信号?
    如果我错了、请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../shibin_5F00_opa2333_5F00_1.TSC

    如果您不需要在电路中使用+5V、为什么要生成+5V 电压?  

    为什么不从+3.3V 电源获取+1.5V 基准电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    运算放大器由5V 电压供电。 我的坏电压、我将其标记为3.3V。

    在您提供的仿真电路中、如果我们测量缓冲器 OP1输出端的信号、则由于正弦信号、输出不稳定。 那么、我能否将同一缓冲器用于另一个加法器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 OP1的输出电压的任何波动:

    但是、当然、您可以使用另一个 OPA2333进行其他偏置

    Kai