主题中讨论的其他器件: LM2775
大家好、
我将使用二极管和运算放大器 OPA2333设计温度传感器。
使用的二极管可以是 1N6642/1N4148
下面是我的电路。
设计是否存在任何问题。 如果我错了、请纠正我的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
输出将连接到3.3V 逻辑控制器。
此外、我将在电路中使用与夏季配置相同的运算放大器。
5V 来自升压转换器(LM2775)。
分压器 的电压设置为大约1.5V。
我的输入信号是振幅为+/-5V 的正弦波、频率为10kHz。 另一个分压器用于使输入电压达到大约+/-1.5V 的电平。 该分压器以接地为基准。 因此、我的信号将发生移位。
我的疑问是、我的基准电压是来自分压器的1.5V、而整个系统由 LM2775供电、是否会出现任何问题。 此外、我认为分压器由于其输出端的正弦波而不会稳定、因此很难获得正确的输出。
尊敬的 Kai:
感谢你的答复。
在电路中、5V 是我们的 LM2775 IC 的输出。 分压器设置为使用电阻器15K 和6.4K 获得1.5V 电压、然后使用缓冲器(运算放大器 B)生成1.5V 电压 作为运算放大器 A 处加法器电路的基准电压馈送到。我的输入信号是+/-5V 正弦信号、分压器使用电阻器 R136和 R137进行设置。 加法器是运算放大器 A
我的怀疑是
1)。 由于 LM2775是电荷泵、我的输入信号是否会影响我的5V 电源轨的性能? 我希望我们有一个缓冲器、这不会是一个问题。
2)。 这是加法器电路的正确方法吗?
3)。 我希望我的 Temp_OUT 网络信号的范围为0-3V、这是正确的设计吗?
如果我错了、请纠正我的问题
您好、Shibin、
喜欢这个吗?
e2e.ti.com/.../shibin_5F00_opa2333.TSC
但您的输出电压将为负
Kai
尊敬的 Kai:
感谢你的答复。
我更新了电路。
我的怀疑是
1)。 由于 LM2775是电荷泵、我的输入信号是否会影响我的5V 电源轨的性能? 我希望我们有一个缓冲器、这不会是一个问题。
2)。 这是加法器电路的正确方法吗?
3)。 我希望我的 Temp_OUT 网络信号的范围为0-3V、这是正确的设计吗?
4)。 我在同一系统中有一个类似的加法器电路、我是否也可以在那里使用相同的缓冲器(运算放大器 B)? 还是会影响我的输入信号?
如果我错了、请纠正我的问题
e2e.ti.com/.../shibin_5F00_opa2333_5F00_1.TSC
如果您不需要在电路中使用+5V、为什么要生成+5V 电压?
为什么不从+3.3V 电源获取+1.5V 基准电压?
Kai