This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:LM7321 SOT-23封装 RθJA 测试条件

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008120/lm7321-lm7321-sot-23-package-r-ja-test-condition

器件型号:LM7321

大家好、

请 RθJA 提供 LM7321 SOT-23封装(空气:静止或移动、PCB:1s 或2s2p)的详细 μ m 测试条件。

B.R.

Eric Ba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否阅读过热性能表注释中链接的文档?

    https://www.ti.com/lit/pdf/spra953

    在第2页上、 封装和测试板系统被放置在静止空气(RθJA)或移动空气(RθJMA)中
    环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的反馈。

    是的、我读了这篇文章、PCB 测试条件  PCB:1s 或2s2p 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我无法访问 EIA/JESD51标准。 我的简单网络搜索确实揭示了持续显示2个信号层以及一个电源层和接地层的文本片段。 所以我认为2s2p 也可能是你怀疑的。