你(们)好
我正在尝试建立一个平衡的检测器。 在平衡检测器中、我测量了流经 TIA 级的交流电流和流经电流感应放大器的直流电流。 我在努力如何将光电二极管模型放置在原理图中。 我已将两个光电二极管模型串联在一起、如原理图所示。 您能不能建议 在仿真中正确放置串联光电二极管模型、以便我能够同时测量交流和直流电流。 我目前连接其直流仿真的方式显示 A 点的电压非常高、即500MEGV。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试建立一个平衡的检测器。 在平衡检测器中、我测量了流经 TIA 级的交流电流和流经电流感应放大器的直流电流。 我在努力如何将光电二极管模型放置在原理图中。 我已将两个光电二极管模型串联在一起、如原理图所示。 您能不能建议 在仿真中正确放置串联光电二极管模型、以便我能够同时测量交流和直流电流。 我目前连接其直流仿真的方式显示 A 点的电压非常高、即500MEGV。
尊敬的 Kai:
感谢您的快速回复。 但还有一些不清楚的事情。 例如、如果光电二极管产生1mA 直流电流和40uA (交流)噪声、那么在输出端、I 将仅获得饱和电压、因为1mA 直流电在 TIA 输出端产生2V 电压。 在输出端未检测到噪声。 请您对此进行澄清吗?