This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855跨阻

Guru**** 2387870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006736/opa855-opa855-transimpedance

器件型号:OPA855

你(们)好

我正在尝试建立一个平衡的检测器。 在平衡检测器中、我测量了流经 TIA 级的交流电流和流经电流感应放大器的直流电流。 我在努力如何将光电二极管模型放置在原理图中。 我已将两个光电二极管模型串联在一起、如原理图所示。 您能不能建议  在仿真中正确放置串联光电二极管模型、以便我能够同时测量交流和直流电流。 我目前连接其直流仿真的方式显示 A 点的电压非常高、即500MEGV。

e2e.ti.com/.../TWO-SERIES-PHOTODIODES-DETECTOR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    拆下 C4并将其更换为短路

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 我在输入级需要一个耦合电容器、以仅处理交流信号。 您能不能就此提出其他替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    但您必须允许光电二极管的直流电流流动、否则光电二极管的电流将破坏光电二极管的直流偏置。 将电容器替换为短路、使所有光电二极管的电流流入 TIA 的虚拟接地、然后在 TIA 后面移除直流信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。 但还有一些不清楚的事情。 例如、如果光电二极管产生1mA 直流电流和40uA (交流)噪声、那么在输出端、I 将仅获得饱和电压、因为1mA 直流电在 TIA 输出端产生2V 电压。 在输出端未检测到噪声。 请您对此进行澄清吗?

    e2e.ti.com/.../8103.TWO-SERIES-PHOTODIODES-DETECTOR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    然后、借助 TIA 输出端的高通滤波器移除直流分量、并使用附加级放大交流分量。

    为了使光电二极管保持线性运行、所有光电二极管的电流必须能够流入 TIA 的虚拟接地、所有直流和交流组件以及两个光电二极管。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的解释。 你真的解决了我的一个主要问题,我真的非常感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。