This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD176:输出电压

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007779/tipd176-output-voltage

器件型号:TIPD176

大家好、TI 社区、  

我使用的是带 SFH213光电二极管的 TIPD176参考板、并使用闪烁的黑白灯框(从移动屏幕)在示波器中查看 TIA 的输出。 遗憾的是、我仅获得~ 50mV 的极低电压振幅。 这是所获得的波形的屏幕截图。  

我给出了5V 作为 Vcc。 如果我缺少一些东西、请告诉我。  

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    电路板应在 OPAMP 输出端产生100mV 的直流偏置电压。 在不将光暴露于光电二极管的情况下、您应该能够测量该电压。

    查看您的示波器图、我认为输出信号会流向错误的方向。 输出信号应从100mV 打开开始增加。 但您的输出信号似乎会降低。 那么、您可能应该反转光电二极管的极性吗? 阳极必须接至信号接地、而阴极应连接到 OPAMP 的输入端

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复、但二极管在这里反向偏置。 我再次检查了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当用环境光甚至阳光照射电路时会发生什么情况?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在环境光~ 200mV 时得到的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有任何暴露光的情况下、您会测量什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在黑暗条件下为100mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    那么 TIA 的增益不够高? 在这种情况下、增加基准电路的53.6k 电阻

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    如 Kai 所建议的、您的电路中使用的光电二极管没有足够的增益。 我将增益电阻器 RF 从53.6kΩ Ω 更改为2.5MΩ Ω。 如果您认为增益过高、则可以稍微降低 RF 值。  

    封装是上述电路的仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA320-TIA-06082021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Raymond、您好!  

    感谢您的回复和仿真电路。 我对此表示赞赏。

    是的、问题是光电二极管电流太低(我认为小于10uA)、因此电压输出仅为几毫伏。  

    再次感谢。  Relaxed