This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:470R + 10nF 时的振荡

Guru**** 2383530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005798/opa2333-oscillation-with-470r-10nf

器件型号:OPA2333

大家好、

我将 OPA2333AIDRBT 用作电路板的输入缓冲器。 原理图如下所示:

我已经测试了80x 运算放大器(40个 IC、每个 IC 有2个运算放大器)、我看到其中4个在40kHz 时显示的振荡为~10mVpp。 振荡看起来像这样(当运算放大器同相引脚电压为1V 时进行交流耦合测量):

我的观察结果是:

  1. 该振荡是连续的、并施加在运算放大器的直流输出上。
  2. 运算放大器电源引脚上的+3.3V 运算放大器电源电压是干净的。
  3. 我测试了两个同时制造的相同电路板。 每个电路板具有40倍的运算放大器(20倍的 IC、每个 IC 有2个运算放大器)、不同的电路板上会出现不同的通道振荡。 这表明影响不是来自布局。
  4. 我看到、虽然每个 IC 有2个运算放大器、但有时其中一个会在施加相同输入时振荡、而另一个不会振荡。 这对我来说似乎不常见、我希望同一 IC 封装中的2个运算放大器的行为极其相似。
  5. 我怀疑10nF 电容会导致该振荡、但我的分析表明、我应该具有50-60度的相位裕度。
  6. 此外、 在另一个问题中 、TI 人员对同一个运算放大器进行了分析、并在提及10nF 之前指明了大于400R 的稳定性。 这与我先前的分析是一致的。
  7. 我绕过了运算放大器输入端的 RC 滤波器、并向运算放大器的同相引脚施加方波。 输出未显示任何过大的振荡、它在上升和下降时没有过冲/下冲、然而10mVpp 振荡被叠加。
  8. 我的电路板上没有40kHz 频率、因此该振荡不来自另一个源。

可以帮帮我吗?

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    您的描述是正确的。 不稳定是由输出端的10nF 电容器引起的。

    我猜是 PCB 板上有额外的寄生电容、可能未考虑到、缓冲器电路的稳定性在边缘附近工作、 它只有53度的相位裕度、具有10nF 电容负载分析(此外、10nF +/-20%容差也可能是一个因素。)  

    当 Riso 为470Ω Ω 且为10nF 时、极点约为33.9kHz、但相位在十年前以大约3.39kHz 的频率开始、如上面的蓝色圆圈所示。 Riso 和10nF 确实将交流相位裕度提升至0dB、但如果极点和零点移至较低频率(输入 LPF 的截止频率配置为约430Hz)、则效果会稍微好一些。  

    我将 Riso 从470Ω 增加到1kΩ、得到68度的相位裕度。 希望 Riso 不会影响您的缓冲器输出。

     。  

    由于您有40多个电路板、我希望进行最小的修改。 请告诉我该解决方案是否适合您。 随附的是根据建议进行的交流分析仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA2333-AC-Analysis-06012021.TSC

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    这些微功耗运算放大器可能很棘手。 有时、输出端的缓冲器可能有助于:

    e2e.ti.com/.../zeki_5F00_opa2333.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的信息! 我尝试了1kOhm 而不是470Ohm、电路变得稳定。 因此、我不会重新布局 PCB。 但下次我会记住你的想法。

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、雷蒙德、

    1KOhm 确实做到了。 谢谢!

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 祝你好运  

    Kai