大家好、
我将 OPA2333AIDRBT 用作电路板的输入缓冲器。 原理图如下所示:
我已经测试了80x 运算放大器(40个 IC、每个 IC 有2个运算放大器)、我看到其中4个在40kHz 时显示的振荡为~10mVpp。 振荡看起来像这样(当运算放大器同相引脚电压为1V 时进行交流耦合测量):
我的观察结果是:
- 该振荡是连续的、并施加在运算放大器的直流输出上。
- 运算放大器电源引脚上的+3.3V 运算放大器电源电压是干净的。
- 我测试了两个同时制造的相同电路板。 每个电路板具有40倍的运算放大器(20倍的 IC、每个 IC 有2个运算放大器)、不同的电路板上会出现不同的通道振荡。 这表明影响不是来自布局。
- 我看到、虽然每个 IC 有2个运算放大器、但有时其中一个会在施加相同输入时振荡、而另一个不会振荡。 这对我来说似乎不常见、我希望同一 IC 封装中的2个运算放大器的行为极其相似。
- 我怀疑10nF 电容会导致该振荡、但我的分析表明、我应该具有50-60度的相位裕度。
- 此外、 在另一个问题中 、TI 人员对同一个运算放大器进行了分析、并在提及10nF 之前指明了大于400R 的稳定性。 这与我先前的分析是一致的。
- 我绕过了运算放大器输入端的 RC 滤波器、并向运算放大器的同相引脚施加方波。 输出未显示任何过大的振荡、它在上升和下降时没有过冲/下冲、然而10mVpp 振荡被叠加。
- 我的电路板上没有40kHz 频率、因此该振荡不来自另一个源。
可以帮帮我吗?
此致、
Zeki



。