Other Parts Discussed in Thread: OPA862
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA862 您好!
我正在使用 OPA862进行使用跨阻放大器配置的设计。
我使用的是单电源(3.3V 和 GND)、并希望将同相输入(VIN)接地、但无论我尝试什么、反相输入(VFB)都大约为480mV。 因此、电路不会检测到我正在使用的光电二极管的任何光学输入。 我尝试将 VIN 设置为0.5V、它似乎正常工作。
我在 VFB 处测量480mV 是否有原因? 如何使其在 VIN 设置为接地时正常工作?
谢谢、
Dyon