This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:当 VIN 接地时、VFB 约为0.5V

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006395/opa862-vfb-is-about-0-5v-when-vin-is-connected-to-ground

器件型号:OPA862

您好!

我正在使用 OPA862进行使用跨阻放大器配置的设计。

我使用的是单电源(3.3V 和 GND)、并希望将同相输入(VIN)接地、但无论我尝试什么、反相输入(VFB)都大约为480mV。 因此、电路不会检测到我正在使用的光电二极管的任何光学输入。 我尝试将 VIN 设置为0.5V、它似乎正常工作。  

我在 VFB 处测量480mV 是否有原因? 如何使其在 VIN 设置为接地时正常工作?

谢谢、

Dyon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyon、

     原因是在单电源将同相输入设置为接地会违反器件的输入共模范围:

        

     这就是为什么当 VIN+被设定为500mV 电压时、放大器正常工作的原因。 对于单电源应用、最好将放大器偏置在电压电源的中间电源、以实现最大输出电压范围。 对于3.3V 至 GND、这将是1.65V。

    谢谢、

    Sima