This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152:仿真中的电压摆幅与数据表不同

Guru**** 2501035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005727/tlv9152-voltage-swing-in-simulation-different-to-datasheet

器件型号:TLV9152

您好!

在 PSpice 中使用 TLV9152模拟单位增益缓冲器时、我发现与数据表相比、输出电压摆幅存在显著差异。 它定义了2k 负载和+-8V 电源时的余量通常为200mV。

但在我的仿真中、余量甚至低于80mV。

有人能否向我解释一下大差异来自哪里、以及如何配置运算放大器的仿真或 Spice 模型以获取数据表中定义的值?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

    电压输出摆幅在数据表中的图6-14和图6-15之后建模。 此数据在以下条件下(25°C 时)获取:

    因此、输出摆幅仅在10k 的 RLoad 下可用、不会根据电气特性表中所述的负载而变化。  
    这在模型的网表中表示:  

    与任何模型一样、它主要是用盐粒进行的估算。
    如果您希望根据数据表验证余量、我建议进行实验室测量。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我明白了。

    感谢您的解释。