Other Parts Discussed in Thread: TLV9052, THS4532
主题中讨论的其他器件:TLV9052、
大家好、团队、
您能否 向我展示满足以下要求的设计值?
[要求]
・μ V 输入电压: 1Vpp 正弦信号(DC2.5V)
・输出电压:SIN+:与输入信号/ SIN-:DC2.5V、AC 是 SIN+的反相信号
此致、
肖特罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sima、
下面是您的问题的答案。
您是否能够澄清该应用
->升降机马达传感器
此外、输入信号的带宽是多少?
->6.66...Hz
是否需要滤波?
->不需要
放大器输出端的负载是多少?
->用于在升降机马达驱动器的 I/F 处接收接收器的电阻器
客户正在考虑以下电路、但由于电路板空间的原因、他们希望减小缓冲器(U3:TLV9052)。
您对此有何看法?

此致、
肖特罗
您好、Sima、
我有一个更新、以蓝色显示我的评论。
您是否能够澄清该应用
->升降机马达传感器
此外、输入信号的带宽是多少?
->6.66...Hz
是否需要滤波?
->它们需要第三个 LP 滤波器(带宽:284kHz)。
他们使用以下原理图进行了仿真、但输出信号小于其输出目标。
放大器输出端的负载是多少?
->用于在升降机马达驱动器的 I/F 处接收接收器的电阻器

此致、
肖特罗