This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:单端到差分 FDA 配置

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9052, THS4532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002812/ths4532-single-ended-to-differential-fda-configuration

器件型号:THS4532
主题中讨论的其他器件:TLV9052

大家好、团队、

您能否 向我展示满足以下要求的设计值?

[要求]

・μ V 输入电压: 1Vpp 正弦信号(DC2.5V)

・输出电压:SIN+:与输入信号/ SIN-:DC2.5V、AC 是 SIN+的反相信号

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

      您是否能够澄清该应用。

      此外、输入信号的带宽是多少?

      是否需要滤波?

      放大器输出端的负载是多少?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    下面是您的问题的答案。

     您是否能够澄清该应用

    ->升降机马达传感器

     此外、输入信号的带宽是多少?

    ->6.66...Hz

     是否需要滤波?

    ->不需要

    放大器输出端的负载是多少?

    ->用于在升降机马达驱动器的 I/F 处接收接收器的电阻器

     

    客户正在考虑以下电路、但由于电路板空间的原因、他们希望减小缓冲器(U3:TLV9052)。

    您对此有何看法?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我有一个更新、以蓝色显示我的评论。

    您是否能够澄清该应用

    ->升降机马达传感器

     此外、输入信号的带宽是多少?

    ->6.66...Hz

     是否需要滤波?

    ->它们需要第三个 LP 滤波器(带宽:284kHz)。

    他们使用以下原理图进行了仿真、但输出信号小于其输出目标。

    放大器输出端的负载是多少?

    ->用于在升降机马达驱动器的 I/F 处接收接收器的电阻器

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    R5、R6和 R7过高、它们会破坏 THS4532电路的平衡。

    您为什么需要差动输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能否优化这些值(R5、R6、R7)?

    它们将 THS4532电路用作 双通道线路驱动器。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    驱动 THS4532电路的是什么? 该驱动器具有什么输出阻抗? 是运算放大器还是 THS4532直接连接到分流器?

    低通滤波通常在 THS4532本身的反馈环路中执行、如数据表的图89所示。

    您不能消除偏置 THS4532的2.5V 电压源。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

      Kai 的问题是否有更新? 最重要的方面是 FDA 的平衡以及 Kai 指出的滤波方法。 低通 MFB 拓扑是这些类型应用的常用方法。  

    谢谢、

    Sima