This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881与另一 FDA 结合使用时的奇怪 ADS 仿真行为

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6881, LMH6554, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004878/weird-ads-simulation-behaviour-of-lmh6881-in-combination-with-another-fda

主题中讨论的其他器件:LMH5401LMH6881LMH6554TINA-TI

我想将 LMH6554/LMH5401与 lmh6881结合使用。 它们可以按应有的方式独立工作、但与 LMH6554结合使用时、lmh6881的输出将如所附视频中所示而上升。
我可以通过打开负载或播放2xOCM 调优来解决此问题、但它会以某种方式修复自身、但如所附视频
和图片中所示、不稳定

e2e.ti.com/.../LMH6554_5F00_TestBench.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、您好!

    您的预期输出共模是什么? 看起来您有5V 电压进入 OCM 引脚。 请记住、该引脚在内部具有2倍的增益、因此对于2.5V 的输出共模、您需要为其提供1.25V 的电压。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、很遗憾、将其设置为1.25V 时会出现视频结果(OCM = 100+V)。 当上下调整值(视频中未显示窗口)至例如5V 时,我获得了正确的 x2增益,并在上下调整时设置为10,在下调至1.25V 时,我获得了正确的答案。 但再次运行仿真会给我带来巨大的偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、您好!

    将模型导入 ADS 时、您是否遇到任何 netlist 语法问题? 它似乎在 SPICE 中工作。 如果需要、请尝试使用接地电容器绕过 OCM 引脚。 这对于实际器件来说是不可接受的、但看起来模型应该默认为1/2 Vs、在这种情况下、这可能是一种权变措施。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速响应:

    是的、在 TINA-TI 中、一切都正常、而且 LMH6881独立在 ADS 中也正常工作。

    仅与另一个组件配合使用、它就具有此行为(包括您的变通办法):

    例如、如果我停用 LMH6554组件(它可以是任何其他 FDA、这种行为始终相同):

    我查看了顶部设计网表、但找不到任何可能会干扰 eachother 的交叉参考。 :/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、您好!

    很遗憾、我无法访问 ADS、因此我无法尝试重复您的问题...  我想知道、如果像我在上面所做的那样、通过100欧姆电阻器分别对 OUTP 和 OUTN 引脚进行接地参考、会发生什么情况。 似乎很难建立直流工作点。 很抱歉、我不能再乐于助人了。 奇怪的是、它们是单独工作的。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地参考也不起作用。(编辑:只是忘记提前激活另一个部件)

    我想我必须在直流工作点计算设置中找到一些设置。

    感谢你的帮助、

    Kivanc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、您好!

    在 TINA-TI 中、我经常会遇到相同的问题:每个单独的电路都正常运行、但在将它们组合到一个大型仿真中时、仿真失败、显示错误和/或找不到直流偏置工作点。

    我认为这对于所有或至少大多数仿真器而言都是典型的、是由于在增加子电路数量时复杂性会大幅增加。 请记住、复杂性不是随着组件和子电路的数量呈线性增加、而是呈指数级增长。

    嗯、有一个简单的补救方法:将大电路分为子电路并单独对其进行仿真。 假设子电路的输入信号为众所周知的信号、并将其建模为来自信号发生器的简单信号、而不是来自同时仿真的另一个子电路的输出。

    分裂和征服

    Kai