我想将 LMH6554/LMH5401与 lmh6881结合使用。 它们可以按应有的方式独立工作、但与 LMH6554结合使用时、lmh6881的输出将如所附视频中所示而上升。
我可以通过打开负载或播放2xOCM 调优来解决此问题、但它会以某种方式修复自身、但如所附视频和图片中所示、不稳定。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将 LMH6554/LMH5401与 lmh6881结合使用。 它们可以按应有的方式独立工作、但与 LMH6554结合使用时、lmh6881的输出将如所附视频中所示而上升。
我可以通过打开负载或播放2xOCM 调优来解决此问题、但它会以某种方式修复自身、但如所附视频和图片中所示、不稳定。
Kivanc、您好!
在 TINA-TI 中、我经常会遇到相同的问题:每个单独的电路都正常运行、但在将它们组合到一个大型仿真中时、仿真失败、显示错误和/或找不到直流偏置工作点。
我认为这对于所有或至少大多数仿真器而言都是典型的、是由于在增加子电路数量时复杂性会大幅增加。 请记住、复杂性不是随着组件和子电路的数量呈线性增加、而是呈指数级增长。
嗯、有一个简单的补救方法:将大电路分为子电路并单独对其进行仿真。 假设子电路的输入信号为众所周知的信号、并将其建模为来自信号发生器的简单信号、而不是来自同时仿真的另一个子电路的输出。
分裂和征服
Kai