This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL061:TL061C 和 TL061I 之间的差异

Guru**** 2893070 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003523/tl061-difference-between-tl061c-and-tl061i

器件型号:TL061
主题中讨论的其他器件:TLC271

尊敬的专家:

我的客户想知道 TL061C 和 TL061I 之间的区别。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

目前、我们使用的是 TL061CPSR (SO 封装)、但它是一种商业产品、没有温度调节、因此似乎是一个问题。

因此、封装仅支持商业级、需要调查、

请告诉我们以下问题。

(1)关于偏移电压、即使温度范围更宽、TL061I 的最大值也优于 TL061C 的最大值。

内的裸片是使用相同的还是不同的裸片?

(2) TL061C 的额定温度范围为0°C 至70°C、是否有低于0 C 的任何测量数据?

--

 感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    我查找了替代(高电压)运算放大器。 SO-8封装中的单通道非常罕见、仅找到 TL061C。 如果可接受16V 最大电源、则 TLC271可以正常工作、但其 SO 封装也仅为0°C 至70°C。

    如果这是一种新设计、那么我强烈建议不要使用 SO 封装(对于单个运算放大器)。 在其他封装中可以有许多很好的替代方案。

    如果这是一种旧设计(现场已有产品)、则可以稍微放心地让 TL061CPS 当前与 TL061I 共享裸片。 在指定温度范围之外使用 TL061CPS 可能会影响部件的保修。 我建议在未来的适当行动计划中重新设计应用板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    在这种情况下、客户一直使用 TL061C、但不知道其商业级。

    因此、他们正在寻找 是否有方法继续使用 TL061C。

    正如您所说、商业产品不能保证在低温下运行、因此我认为它们不能使用。

    我认为 在负温度下没有任何数据、因此我将回答没有数据。

    我建议更改器件并推广 TLC271。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    请注意、SO 封装中的 TLC271具有相同的问题、温度范围为0°C 至70°C。 我找不到兼容设备。

    唯一的解决方案是:  

    1) 1)重新设计其他封装尺寸

    2) 2)查找采用相同封装并满足所有应用要求的非 TI 器件

    3) 3)接受不遵守器件规则的风险和潜在后果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我将与客户交谈、并要求他们考虑您的三个建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我还有一个问题。

    支持 SO 封装的运算放大器很少。

    SO 封装具有很少的支持工业级的运算放大器。

    这些原因是什么?

    这是因为 SO 封装在 WW 上的分布不是很广泛吗?

    那么、它不支持工业级?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我相信当'SO'中的单个运算放大器达到峰值受欢迎(微小峰值)时,最常见的温度范围是0°C 至70°C。 那么、这就是它们的发布方式。 之后、仍然使用双路放大器和更大的引脚数、但不再使用单路运算放大器。 其中一些(非单路运算放大器)器件具有更宽的温度范围。 在这种情况下、没有任何强烈的业务需求需要更新少数几个单个运算放大器中的任何一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一