主题中讨论的其他器件:TLC271
尊敬的专家:
我的客户想知道 TL061C 和 TL061I 之间的区别。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
目前、我们使用的是 TL061CPSR (SO 封装)、但它是一种商业产品、没有温度调节、因此似乎是一个问题。
因此、封装仅支持商业级、需要调查、
请告诉我们以下问题。
(1)关于偏移电压、即使温度范围更宽、TL061I 的最大值也优于 TL061C 的最大值。
内的裸片是使用相同的还是不同的裸片?
(2) TL061C 的额定温度范围为0°C 至70°C、是否有低于0 C 的任何测量数据?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一