This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:使用 TLV9062输出的 VDD 调制器在1MHz 时不正确

Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, LM317, LM741, LM358, TLV9041, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003995/tlv9062-vdd-modulator-using-tlv9062-output-is-not-proper-at-1mhz

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: LM317LM741LM358TLV9041TMUX1219

尊敬的团队:

我正在使用一个运算放大器来工作电源调制器。当时钟为低电平时、我的直流电压为1.6V、输出应为1.6V;当 CLK 为高电平时、输出应为3.6V。我正在使用下面的电路来实现此功能。 请找到所附的电路

当输入频率较低(例如100kHz)时、输出会如预期的那样变为1MHz、输出会很奇怪。  BJT (MMBT2369ALT1)的英尺为700Mhz。请查找随附的电路图和100kHz 和1MHz 时获得的输出。

e2e.ti.com/.../Modulator_5F00_TLV9062.TSC

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    晶体管的速度太慢

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的晶体管 ft 为700Mhz

    如果您不介意、您可以为此应用推荐一个晶体管吗?

    我是否知道这个(https://www.nexperia.com/products/mosfets/small-signal-mosfets/NX7002AK.html) 是否正常工作。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    晶体管带宽和开关时间是完全不同的...

    提高速度的最佳方法是减小集电极和基极电阻。 我喜欢借助肖特基二极管将晶体管作为"肖特基晶体管"从基极连接到集电极。 不过、我不知道这是否对您有所帮助。

    另一种选择是使用小信号 N-MOSFET、如 BS170或类似器件。

    但请注意、另一个问题可能是电荷从控制信号注入到晶体管的输出、这可能会导致不良尖峰。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢。 我将检查 MOSFET。

    我能否使用以下公式来查找 MOSFET 和 BJT 的开关最大开关频率?

    FMAX=1/(TD+tr+tF+ts)
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    哇…… 一种是小信号放大、另一种是具有饱和效应的大信号开关。 您无法比较这两种完全不同的拓扑并将其放入一个简单的公式中  

    顺便说一下、为了获得有用的线性度、我将大幅降低开关频率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您的意思是、这个公式  fmax=1/(td+tr+tF+ts)属于大信号开关。如果我错了、请纠正我的错误。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    如果目标是将输入时钟转换为1.6V (VOL)和3.6V (VOH),请尝试使用双极单掷模拟开关。  

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html?pqs=paqs&familyid=520#p1143=2:1%20SPDT&p480=1&p3306=5;44

    如果输入电平不是很重要、那么输入范围(0V 至5V)到输出范围(1.6V 至3.6V)的信号分频器是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9062也有点慢、无法执行1MHz 方波

    此电路将[0V、5V]转换为[1.6V/3.6V]

    我使用该计算器到达该电路。  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942778/faq-voltage-scaling-for-almost-any-application-single-ended/3482726#3482726

    输出压摆时间比[VOL、VOH]时间长  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    问题是我的输入电源(VDD)将在1.6至3.6V 之间变化。 我的要求类似于当 CLK 为0V 时、输出应为 VDD/2、以及何时

    CLK 为5V、输出应为 VDD。

    我认为这三种电阻器方法在这里不适用。 如果我错了、请纠正我的问题。

    像往常一样、如果您有任何好的想法、请分享。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能详细介绍一下您的应用吗? 时钟来自哪里? 什么是变化、频率或振幅? 您希望实现什么目标?

    此外、请记住、即使是使用快速模拟开关、也可能会受到电荷注入的影响。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你能抽出时间

    让我来解释一下我的应用。

    我有一个振幅为5V 的 CLK、频率为1MHz、来自 Arduino 板。 我有直流电源、其电压(假设为 VDD)在1.6V 至3.6V 之间变化。

    我的电路需要改变此电压、这样当 CLK 为低电平时、电路需要提供 VDD/2的输出、而当 CLK 为高电平时 、电路需要提供 VDD 的输出。

    让我举一个示例、让 VDD=2V 当 CLK I/P 为低电平时、我的电路输出应该为1V 当 CLK 变为高电平时、电路输出应该为2V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我会使用 LM317来实现它。 请参阅此处:

    https://www.google.com/search?q=pwm+lm317&client=firefox-b-d&hl=de&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEgs2oz-fwAhXLgP0HHbSHBU8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=758

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STK500板正以这种方式实现它:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢。

    让我尝试一下这个电路。我将更新您的信息。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我从电路开始。 下面是我的第一级原理图。 谢谢你。

     Vout = Vadj + 1.25

    最小负载电流= 3.5mA 至10mA、用于调节

    所发生的情况是,PWM 振幅高达3V 时,输出将如预期的那样。 但当它高于该值时、没有输出进入。

    我观察到、当振幅增加时、电流变为负值。

    是因为运算放大器能够吸收 LM317所需的最小负载电流。 我是否知道在选择运算放大器时需要注意的事项?

    电路图。

    当 VG1为5V 方波时为 Vout

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用 LM741? 在这里不起作用。 为什么不像上面所示那样使用 LM358?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我建议使用 TLV9041器件、因为它具有宽低电压工作范围、可缓冲1/2 VDD

    https://www.ti.com/product/TLV9041

    我建议 TMUX1219在 VDD 和1/2 VDD 之间进行切换

    https://www.ti.com/product/TMUX1219

    将 C2设为100nF 或类似值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我更改了运算放大器、电路按预期工作。

    非常感谢您的支持。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    我将创建该电路并告知您。

    我们是否为 TMUX219提供了 TINA TI SPICE 文件? 我可以看到它是 IBIS 模型。

    我的 TINA TI 是一个免费软件  

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    TMUX1219不是我的器件。 我怀疑没有 Tina 模型、这就是为什么我只是作为符号粘贴在开关中的原因。

    您可以使用 TMUX1219作为器件型号、并希望获得最佳效果、开始新的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果您不介意、请共享上述电路的 TINA 仿真文件。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    e2e.ti.com/.../TLV9041.TSC