请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903B-Q1 您能否提供 LM2903BQDRQ1与 LM2903AVQDRQ1的比较表。
此致、
库拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否提供 LM2903BQDRQ1与 LM2903AVQDRQ1的比较表。
此致、
库拉
库拉
您是否在寻找比数据表底部的比较表更好的产品?
卡盘
喜欢这个吗?
OPN | LM2903BQDRQ1 | LM2903AVQDRQ1 |
制造商 | TI | TI |
引脚排列 | OPAMP_DUAL | OPAMP_DUAL |
通道 | 2. | 2. |
封装 | D8. | D8. |
TMIN | -40 | -40 |
Tmax | 125. | 125. |
VccMin | 2. | 2. |
VccMax | 36. | 32 |
TRESP (us) | 1.000 | 1.300 |
IS 最大通道(uA) | 0.3. | 0.5. |
InRange | 至 V- | 至 V- |
超出范围 | OC | OC |
VosTyp (mV) | 0.37. | 1 |
VosRmMax (mV) | 2.5. | 2. |
IbiasTyp (nA) | 3.5. | 25 |
自动质量 | 问题1. | 问题1. |
数据表 | LM2903-Q1 | LM2903-Q1 |