This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:比较表

Guru**** 2510675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004880/lm2903b-q1-comparison-table

器件型号:LM2903B-Q1

您能否提供 LM2903BQDRQ1与 LM2903AVQDRQ1的比较表。

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    您是否在寻找比数据表底部的比较表更好的产品?

    www.ti.com/.../lm2903b-q1.pdf

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喜欢这个吗?

    OPN LM2903BQDRQ1 LM2903AVQDRQ1
    制造商 TI TI
    引脚排列 OPAMP_DUAL OPAMP_DUAL
    通道 2. 2.
    封装 D8. D8.
    TMIN -40 -40
    Tmax 125. 125.
    VccMin 2. 2.
    VccMax 36. 32
    TRESP (us) 1.000 1.300
    IS 最大通道(uA) 0.3. 0.5.
    InRange 至 V- 至 V-
    超出范围 OC OC
    VosTyp (mV) 0.37. 1
    VosRmMax (mV) 2.5. 2.
    IbiasTyp (nA) 3.5. 25
    自动质量 问题1. 问题1.
    数据表 LM2903-Q1 LM2903-Q1