This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:较低最大高度的封装或器件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001975/lmv358-lower-maximum-height-package-or-device

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件:TLV9002

大家好、

 器件封装高度是否为0.9mm (最大值)、与 LMV358AIDGKR 的规格相同? LMV358AIDGKR 的高度为1.1mm、这不需要客户规格。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我建议使用 RUG 或 DSG 封装的 TLV9002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michallick、

    感谢您提供相关信息。

    此致、

    Mike