请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2314 各位专家、您好!
这些来自 Arrow。
在我们的检查过程中、我们用 DC:1915对 OPA2314AIDGKR 的一部分进行了分接。 该芯片未显示任何与 OPA2314系列相关的标记。
请检查这是否是有效裸片。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shawn、
Arrow 是 TI 的授权经销商。 如果商品来自 Arrow、我不会期望它们是假冒器件。 您可以 在此处查看我们的授权经销商。
我无法查看您的图像、但如果它们直接来自 Arrow、则不会出现问题。
谢谢、
Tim Claycomb
肖恩、
[引用 userid="484227" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003447/opa2314-opa2314aidgkr ]在我们的检查中、我们将 OPA2314AIDGKR 的一部分与 DC:1915进行了分接。 芯片未显示任何与 OPA2314系列相关的标记。[/引述]与 OPA2314无关的芯片上的数字没有可疑之处。 这本身不是怀疑非 TI 产品的原因。