This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2314:OPA2314AIDGKR

Guru**** 1460910 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003447/opa2314-opa2314aidgkr

器件型号:OPA2314

各位专家、您好!

这些来自 Arrow。

在我们的检查过程中、我们用 DC:1915对 OPA2314AIDGKR 的一部分进行了分接。 该芯片未显示任何与 OPA2314系列相关的标记。

请检查这是否是有效裸片。

https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/f4ff7764_2D00_d4f8_2D00_4deb_2D00_81d1_2D00_038b4803c02b-484227-complete/OPA2314AIDGKR-_2D00_-dc1915.JPG

https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/f4ff7764_2D00_d4f8_2D00_4deb_2D00_81d1_2D00_038b4803c02b-484227-complete/OPA2314AIDGKR.JPG

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    Arrow 是 TI 的授权经销商。 如果商品来自 Arrow、我不会期望它们是假冒器件。 您可以 在此处查看我们的授权经销商

    我无法查看您的图像、但如果它们直接来自 Arrow、则不会出现问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    是的。 我明白了。 然而,我们需要一项客观的声明。  

    感谢您的帮助、确认这是 OPA2314AIDGKR 的有效裸片。

    请参阅随附的图片。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我不能评论这种裸片是否是假冒的。 如果您怀疑收到了假冒器件、请查看我们 的反假冒 网页。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    [引用 userid="484227" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003447/opa2314-opa2314aidgkr ]在我们的检查中、我们将 OPA2314AIDGKR 的一部分与 DC:1915进行了分接。 芯片未显示任何与 OPA2314系列相关的标记。[/引述]

    与 OPA2314无关的芯片上的数字没有可疑之处。 这本身不是怀疑非 TI 产品的原因。