请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV321A 您好!
我们在 差分电流感应应用中使用 LMV321AIDBVR、并仿真与具有很大电容器组的电池的连接。
当我们连接时、我们看到输出上跳至1V、然后返回至~ 0V。
在此事件期间、3V3_AUX 未通电(0V)
我们可以在我们的系统中浏览此内容、但我们想知道这是否会以某种方式损坏器件。
下面 是行为的原理图和范围截图。 非常感谢、Keith

这是 IN+的示波器截图、后跟相对于 BAT-的 IN-