This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321A:连接电池时差分电流感应跳转

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002243/lmv321a-differential-current-sense-jump-when-battery-is-connected

器件型号:LMV321A

您好!

我们在 差分电流感应应用中使用 LMV321AIDBVR、并仿真与具有很大电容器组的电池的连接。

当我们连接时、我们看到输出上跳至1V、然后返回至~ 0V。

在此事件期间、3V3_AUX 未通电(0V)

我们可以在我们的系统中浏览此内容、但我们想知道这是否会以某种方式损坏器件。

下面 是行为的原理图和范围截图。  非常感谢、Keith

这是 IN+的示波器截图、后跟相对于 BAT-的 IN-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    脉冲期间、3V3总线上的电压是多少?

    我知道它未通电、但输入脉冲会使它至少上升一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现    、在 IN+或 IN-上的电压高达0.8V/0.9V、低至大约-0.6V 时、VIN 引脚(未供电)

    在0V 的±200mV 范围内(右侧的刻度不同)、即使在初始振铃期间也是如此。

    请告诉我们。  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我更关心的是电流幅度而不是电压。

    电流是多少(18k 欧姆电阻器的另一侧有多少电压)?