This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826S:关断(EN 和 ENREF)引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003586/ina826s-shutdown-en-and-enref-pins

器件型号:INA826S

大家好、

在数据表中、7.3.8关断(EN 和 ENREF)引脚描述 了单电源的关断引脚简化版原理图。

如果是双电源、如何设计 它?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    对于双电源、我们假设如下:

    • (V+)= 5V
    • (V-)=-5V)

    数据表显示:"当 ENREF 连接到(V–)+ 1.5V 至 V+之间的电压时、关断电路正常工作。" 这意味着:

    • ENREF 上的电压可介于-3.5V 至5V 之间

    数据表显示:"EN 引脚上的电压可以低至负电源电压(VS–)、但不能高于施加到 ENREF 引脚上的电压。" 这意味着:

    • EN 引脚上的电压最高可达 ENREF 的-5V

    数据表显示 "向 EN 引脚施加低于使能基准电压0.8V 或更高的电压(在 ENREF 引脚上)会导致小电流流入内部 PNP 晶体管、从而为 INA826S 内部偏置电路供电并为仪表放大器加电。" 这意味着:

    • 如果 EN 为-5V 至4.2V、则启用 INA826S
    • 如果 EN 在高达5V 的电压下大于4.2V、则 INA826S 将被禁用。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的详细回复。

    这很有用。

    此致、