请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA826S 大家好、
在数据表中、7.3.8关断(EN 和 ENREF)引脚描述 了单电源的关断引脚简化版原理图。
如果是双电源、如何设计 它?

谢谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhonghui、
感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。
对于双电源、我们假设如下:
数据表显示:"当 ENREF 连接到(V–)+ 1.5V 至 V+之间的电压时、关断电路正常工作。" 这意味着:
数据表显示:"EN 引脚上的电压可以低至负电源电压(VS–)、但不能高于施加到 ENREF 引脚上的电压。" 这意味着:
数据表显示 "向 EN 引脚施加低于使能基准电压0.8V 或更高的电压(在 ENREF 引脚上)会导致小电流流入内部 PNP 晶体管、从而为 INA826S 内部偏置电路供电并为仪表放大器加电。" 这意味着: