Other Parts Discussed in Thread: INA240
大家好、
最后、我使用 INA240A2 (G=50)来总结双向模式下的1m Ω 分流器。
参考电压(U_BG) 为2.5V、应提供+/- 25A 的输入电流范围

现在我的问题是、当施加25A 直流电流时、OUT 引脚上的电压会在高于 GND 200mV 时削波、对应于~ 21A 的电流。
我知道、到 GND 的电压摆幅在很大程度上取决于负载电流、但200mV 已使用手持式万用表进行测量、并且未连接任何其他器件、因此无法将输出如此高的负载。
有什么想法会导致这个问题?