This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出摆幅至 GND

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002784/ina240-output-swing-to-gnd

器件型号:INA240

大家好、

最后、我使用 INA240A2 (G=50)来总结双向模式下的1m Ω 分流器。
参考电压(U_BG) 为2.5V、应提供+/- 25A 的输入电流范围

现在我的问题是、当施加25A 直流电流时、OUT 引脚上的电压会在高于 GND 200mV 时削波、对应于~ 21A 的电流。  
我知道、到 GND 的电压摆幅在很大程度上取决于负载电流、但200mV 已使用手持式万用表进行测量、并且未连接任何其他器件、因此无法将输出如此高的负载。

有什么想法会导致这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    您是否查看了0A 测量以验证偏移。  共模电压是否在 INA240的工作范围内?  另一个要检查的是用于验证 Rshunt 的另一个电流、它是您期望的值。  此外、请确保 GND 没有不同、并确保直接在 INA240 GND 的引脚上进行探测、以验证输出。  如果 GND 与测量点和 INA240s GND 引脚不同、则可能是问题所在。

    除此之外、我还会验证输出中没有任何负载、包括不需要的电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见!

    是的、不会超过最大共模电压、且高达~15A 的电流测量也是正确的、只有当电流大于15A 时、测量才会变得非线性、最后削波为21A。

    测量是在输出附近有 GND 的情况下直接进行的、但在您提出建议后、我检查了 IC 的接地情况、并尝试了布局略有修改的不同 PCB、但很惊讶第二个设计中没有出现此问题。

    左侧是不起作用的设计、右侧是起作用的设计。 唯一的区别是引脚7 (电容器旁边的引脚、即 REF1)的 GND 连接、但这似乎确实解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    您能否展示整个布局的分流器部分?

    Kai