This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:布局示例计划如何?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001286/lmh6629-how-does-the-layout-example-plan

器件型号:LMH6629

你(们)好

 

根据数据表中的10.2布局示例、评估板堆叠了4层。

 

在制造电路板之前、我想清楚地识别跟踪和每一层  

您能否帮助确认以下层定义是否正确?

 

L1 (顶层):信号路由

L2 (中间层1):GND 层

L3 (中间层2):V+平面

L4 (底层):V-平面

 

此外、欢迎使用数据表中未提及的任何布局技术建议

 

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      您的层定义正确。  数据表中未特别提及的另一种布局技术是切断信号层(顶层)上放大器反馈/输出引脚下方的内部平面。  我正在寻找 EVM 设计文件;找到这些文件后、我可以共享 Gerber 文件。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     遗憾的是、我找不到专门用于 LMH6629EVM 的 Gerber 文件。 但是、我已附上适用于1GHz 器件的通用评估板的 Gerber 文件、这些器件与 LMH6629 (WSON-8)封装匹配。 我们还将帮助查看原理图/PCB 设计文件。  

    e2e.ti.com/.../2744.GerberNCdrills.zip

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima  

     

    感谢你们的努力!

    我将首先检查该文件,并在需要时提出其他问题!

     

    此致