https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002468/ina1620-ina1620
器件型号:INA1620主题中讨论的其他器件: OPA1642、 OPA1622
尊敬的 TI 支持团队:
当 INA1620 用作耳机放大器时、我想澄清一些要点。
根据所附的原理图、有源 LPF 模拟输出首先连接到10K 电容、然后连接到 INA1620同相输入。 INA1620配置为单位增益。
我的问题是:
考虑到 POT 具有可变电阻、 INA1620具有自己的内部1K 电阻、并且组合电阻始终会变化、INA1620的性能和声音质量是否受影响。
2.在一些论坛主题中、我看到建议在 INA1620之前放置一个运算放大器作为缓冲器、这样做是正确的吗?
3.如果放置 OPAMS 是正确的、那么您能推荐还是帮助我修改随附的原理图、包括组件标称值、以便让我充分利用 INA1620。
谢谢、此致、