This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:INA1620

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620, OPA1642, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002468/ina1620-ina1620

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件: OPA1642OPA1622

尊敬的 TI 支持团队:

当 INA1620 用作耳机放大器时、我想澄清一些要点。

根据所附的原理图、有源 LPF 模拟输出首先连接到10K 电容、然后连接到 INA1620同相输入。 INA1620配置为单位增益。

我的问题是:

考虑到 POT 具有可变电阻、 INA1620具有自己的内部1K 电阻、并且组合电阻始终会变化、INA1620的性能和声音质量是否受影响。

2.在一些论坛主题中、我看到建议在 INA1620之前放置一个运算放大器作为缓冲器、这样做是正确的吗?

3.如果放置 OPAMS 是正确的、那么您能推荐还是帮助我修改随附的原理图、包括组件标称值、以便让我充分利用 INA1620。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 TINA TI 中对电路进行了仿真、并将仿真附加在文章的底部、以便于您参考。 10k 欧姆电位计用作音量控制。 可以将电位计模型视为分压器。 我仿真的电压表 V+显示了输入信号的幅度如何随着中心抽头电阻的降低而减小。  

    在这种情况下、电位器不会与 INA1620交互。 您可以在下方看到、当扫描电位计百分比时、信号 Vout A 是 Vin 的增益版本。 VIN 为100mVpp、当电位计设置为100%或10k 时、输出信号为 Vin 的非反相增益版本。 随着电位计百分比降低导致体积减小、OPA1642同相端子上的信号是分压 Vin 的信号  

    由于 R、直流误差上的 IB、电位计可直接连接到 INA1620的同相端子、但需要做出一些牺牲。 该直流误差随电阻的变化而变化。 INA1620的 Ib 为1.2uA。 这就是使用 OPA1642缓冲输入信号的原因。 由于 INA1620以单位增益设置、因此您实际上不需要内部的电阻器、除非您有理由对其他信号路径这样做。 在这种情况下、您可以改用 OPA1622来驱动耳机。  

    e2e.ti.com/.../INA1620-Headphone-Amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahongir、

    为避免在转动10k POT 旋钮时出现划痕噪声、请勿让任何直流电压达到10k POT。 即使是前 OPAMP 级的失调电压也会产生问题。 在专业混合控制台中、通过在前面的 OPAMP 级和10k POT 的输入端子之间插入合适的电容器来使用交流耦合。 10µF 似乎是一个不错的候选人。

    Kai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答。

    正如 Kai klaas69 提到的、每次我使用 INA1620或 OPA1622作为耳机放大器时 、上下转动旋钮时都会听到刮擦的噪音、我想这是因为旋钮的质量很差。 使用电容器消除失调电压和 刮擦噪声的想法很好、但我尝试不在音频信号路径中使用任何电容器、因为它会降低音质。  是否有另一种方法可以在没有电容的情况下消除暂存噪声、如果在 INA1620之前使用 OPAMP、如原理图所述、这是否有助于消除 暂存噪声?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahongir、

    专业混合控制台中的每个级在输入和输出端都有大电解电容器、以减少失调电压。 您听到的每一段音乐都在信号路径中看到了数百个大写的声音

    您可以尝试使用提供极低失调电压的运算放大器为10k POT 供电、这低于100µV μ V。

    另一个想法是使用直流伺服。 的确、信号路径中仍然有一个电容器-具体地说在伺服环路中-但您可以采用价值更低、质量更高的塑料箔电容器。 聚丙烯通常是在这里选择的、因为它提供极低的介电吸收。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jahongir、

    我同意凯的意见。 在音频应用中引起问题的电容器类型是陶瓷电容器。 这在一定程度上是因为它们具有微音器功能。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/stress-induced-outbursts-microphonics-in-ceramic-capacitors-part-1

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/stress-induced-outbursts-microphonics-in-ceramic-capacitors-part-2

    COG 陶瓷电容器在施加的电压下具有相当稳定的电容值。 如果您使用 X7R、则其值在施加的电压下不会保持良好、并且除了微音器行为之外、还会产生信号失真。  

    https://www.edn.com/signal-distortion-from-high-k-ceramic-capacitors/

    由于这些原因、音频应用中选择的电容器类型通常为电解电容器、聚丙烯或聚苯乙烯。  

    除了直流阻断电容器、您还需要为同相端子添加直流偏置、如下所示。 这种组合实际上也具有高通滤波的优势。 因此、如果您选择这么做、您可以选择低转角频率。