This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:ThetaHA 数据表

Guru**** 2501865 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001498/opa549-thetaha-datasheet

器件型号:OPA549

您好!  

仔细阅读 OPA549的数据表、您能否确认6396B 散热器的 thetaHA 值是5.6 C/W 还是3.3 C/W?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delany、

    当 OPA549数据表20多年前被写入时、由热洛伊生产的6396B 和6399B 散热器。 看起来公司换了几次手、换了名字、但散热器仍在以原始模型编号生产。

      OPA549数据表部分中提到的 θ ϴHA 值 分别表示   6396B 为5.6°C/W、  6399B 为3.3°C/W。 6399B 的物理尺寸比6396B 大、表面积更大、因此热阻更低。

     可以在其 Boyd-AAVID 数据表中找到两个接收器的 μ ϴHA 性能的更完整图片。 n ü ϴHA 信息位于右侧垂直轴上。 可以更精确地确定与功率耗散和空气流速相关的 oha。

    https://www.boydcorp.com/aavid-datasheets/Board-Level-Cooling-High-Power-Extruded-6390.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    正如 Thomas 所指出的、散热器到环境的数字和器件型号已发生变化。  

    如果您为我们提供 OPA549中耗散的散热 PD 功率、 Ta 工作温度(最坏情况)以及散热器或静态等上的空气流速、我们可能能够为您计算一些散热器要求。 通常情况下、散热器越大、耗散的表面积越大、热传导材料越高等、散热器到环境(C/W)的数字就越低、这是冷却中更高效的散热器、并且对于给定的应用、它将使 OPA549保持较低的温度。    

    如果您需要其他帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    谢谢!  

    环境温度最大为28C、峰值功率~14W。  计算出的散热器 ThetaHA = 5.2C/W、这听起来是否正确?

    最棒的  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    我没有计算  ThetaHA 的所有信息。 PD 功率可能不是峰值功率。 PD 或耗散功率是经过 OPA592内部裸片的供电电压、输出电压和负载电流的函数。 这里的峰值功率可能是指最大值 负载的功率。 我需要知道 Vcc-Vout 的增量电压和负载电流、这些电流在最坏的情况下通过内部 OPA592以计算 PD、而 PD 不一定等于负载的峰值功率。   

      

    所示为捕获的图像、可帮助您计算 OPA592处的 PD。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图是否具有我需要的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    是的、这是交流输入的图。 您提供了14W 的峰值功率、我需要知道什么是负载电流和 OPA549的输出峰值 电压。 从图中可以计算出 PD =(Vcc - Vout) Iout_max、或在交流中使用以下公式。

    最大值 在 Iout 约为2A 或约为2A 时发生 PD PD = 28W。  

    输出端的14W 峰值功率可以来自高压和低输出电流,或者中压和电流,或者低压和高负载电流等(Vcc-Vout)*Iout 产品。 由于我没有这些数字、因此我无法根据您的查询计算 PD。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、谢谢。  

    负载为~3.33 Ω TEC

    运算放大器的电源为13.5V (这是由 LMZM33604RLXR 生成的)

    下面是 输出电压与输出电流间的关系图

    我将进行计算、希望它与 ThetaHA = 5.2C/W 时计算出的散热器相匹配  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    由于 OPA549用于 TEC 应用、此部件的输出运行在直流电压下以冷却或加热 TEC 以进行温度控制。  

    在输出端为14W、R_LOAD = 3.33Ω Ω 时、OPA549的输出电压调节为 V^2/R_LOAD = 14W 或 Vout = 6.83Vdc、输出电流为14W=(I^2)* R_LOAD 或 Iout = 2.05Adc

    由于 Vcc = 13.5C、Vcc-Vout = 13.5V - 6.8V = 6.7Vdc。 PD = 6.83V * 2.05A = 14W。您 的 ThetaHA 计算正确。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond 的帮助!