您好!
仔细阅读 OPA549的数据表、您能否确认6396B 散热器的 thetaHA 值是5.6 C/W 还是3.3 C/W?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Delany、
当 OPA549数据表20多年前被写入时、由热洛伊生产的6396B 和6399B 散热器。 看起来公司换了几次手、换了名字、但散热器仍在以原始模型编号生产。
OPA549数据表部分中提到的 θ ϴHA 值 分别表示 6396B 为5.6°C/W、 6399B 为3.3°C/W。 6399B 的物理尺寸比6396B 大、表面积更大、因此热阻更低。
可以在其 Boyd-AAVID 数据表中找到两个接收器的 μ ϴHA 性能的更完整图片。 n ü ϴHA 信息位于右侧垂直轴上。 可以更精确地确定与功率耗散和空气流速相关的 oha。
https://www.boydcorp.com/aavid-datasheets/Board-Level-Cooling-High-Power-Extruded-6390.pdf
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Delaney、
正如 Thomas 所指出的、散热器到环境的数字和器件型号已发生变化。
如果您为我们提供 OPA549中耗散的散热 PD 功率、 Ta 工作温度(最坏情况)以及散热器或静态等上的空气流速、我们可能能够为您计算一些散热器要求。 通常情况下、散热器越大、耗散的表面积越大、热传导材料越高等、散热器到环境(C/W)的数字就越低、这是冷却中更高效的散热器、并且对于给定的应用、它将使 OPA549保持较低的温度。


如果您需要其他帮助、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Delaney、
我没有计算 ThetaHA 的所有信息。 PD 功率可能不是峰值功率。 PD 或耗散功率是经过 OPA592内部裸片的供电电压、输出电压和负载电流的函数。 这里的峰值功率可能是指最大值 负载的功率。 我需要知道 Vcc-Vout 的增量电压和负载电流、这些电流在最坏的情况下通过内部 OPA592以计算 PD、而 PD 不一定等于负载的峰值功率。

所示为捕获的图像、可帮助您计算 OPA592处的 PD。

如果您有其他问题、请告知我们。
Raymond
您好、Delaney、
是的、这是交流输入的图。 您提供了14W 的峰值功率、我需要知道什么是负载电流和 OPA549的输出峰值 电压。 从图中可以计算出 PD =(Vcc - Vout) Iout_max、或在交流中使用以下公式。
最大值 在 Iout 约为2A 或约为2A 时发生 PD PD = 28W。

输出端的14W 峰值功率可以来自高压和低输出电流,或者中压和电流,或者低压和高负载电流等(Vcc-Vout)*Iout 产品。 由于我没有这些数字、因此我无法根据您的查询计算 PD。
最棒的
Raymond
您好、Delaney、
由于 OPA549用于 TEC 应用、此部件的输出运行在直流电压下以冷却或加热 TEC 以进行温度控制。
在输出端为14W、R_LOAD = 3.33Ω Ω 时、OPA549的输出电压调节为 V^2/R_LOAD = 14W 或 Vout = 6.83Vdc、输出电流为14W=(I^2)* R_LOAD 或 Iout = 2.05Adc
由于 Vcc = 13.5C、Vcc-Vout = 13.5V - 6.8V = 6.7Vdc。 PD = 6.83V * 2.05A = 14W。您 的 ThetaHA 计算正确。
最棒的
Raymond