This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:随机电阻-引脚1和4

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001912/ths4521-random-resistance---pin-1-and-4

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: THS4551

  从100个 THS4521IDGKT 的阵列中、我在引脚1和4之间测量一个100kΩ Ω 至250kΩ Ω 的看似随机电阻-对这种不一致有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoli、

    我想 THS4521未上电吗?

    您为什么要执行此类测量?

    在未供电的运算放大器上进行电阻测量毫无意义、因为电流仅取决于不可预测的泄漏电流和浮动电势。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在上电时获得了不同的电压读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳托利  

    您需要更具体地说明您正在执行的操作、如果我假设采用8引脚封装、则您将从一个输出到反馈输入进行测量-通常、这是您应该在那里具有的反馈电阻器-  

    此外、您应该使用改进得多的 THS4551来解决 THS4521中的一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到、不工作的放大器读取电阻、而读取电流在引脚1-4之间无限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoli、

    "不工作"是什么意思? 请详细说明。

    您能否发布原理图?

    Kai